This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1971:欠压保护功能?

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372997/lm1971-brown-out-protection-features

器件型号:LM1971

工具与软件:

嗨、团队:

TI 是否测试 LM1971的欠压抗扰度?
或者、该器件是否有任何欠压保护功能?

我在数据表中未找到任何重新调整的信息。
我的客户担心发生时间欠压时串行通信或衰减是否正常运行。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    LM1971指定的最小电源电压为4.5V、如果电源电压降至该电平以下、则器件将复位。 请注意、这是一款相当旧的器件、只有可用的信息才是数据表中已包含的信息。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan-San、

    我的客户正在寻找任何有用的信息来降低欠压风险。

    在欠压事件之后、如果串行 数据输入正确、器件是否会复位并正常运行?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    如果器件断电后恢复、它基本上会将其视为上电复位。 因此、只要保持接收到适当的串行数据输入、器件就会在电源转换后继续运行。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师