This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV603:用 DRV603替代 DRV602

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV602, DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1376073/drv603-replacing-drv602-with-drv603

器件型号:DRV603
主题中讨论的其他器件:DRV602

工具与软件:

您好!

我正在考虑将 DRV602替换为 DRV603。

问题1。 是否可以用具有引脚兼容性的 DRV603替代 DRV602? 查看数据表、似乎唯一的区别是引脚11 (DRV602-NC、DRV603-UVP)。

问题2: 将 DRV602替换为 DRV603时如果有任何预防措施或问题、请告诉我。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    DRV603可直接替代 DRV602。 DRV603上的 UVP 引脚可以正常保持 NC。  

    最佳实践是从外部将未使用的 UVP 引脚连接到 PVDD、但是内部上拉可以处理这种情况、而不会影响器件功能。

    此致、

    Arthur