This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:RT/SYNC 引脚设计

Guru**** 2800725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1375719/lm5022-rt-sync-pin-design

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:LM5002

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户使用两个 LM5022进行升压设计、输出电压分别为15V (2A)和48V (200mA)、输入电压为12V。 原理图如下所示。 U5与 U4的开关频率同步、并使用 RT/SYNC 引脚同步 LM5022开关、而 U5无法正常输出(移除 R91电阻器后、U5输出正常)。 但是、这种电路已经应用于客户的旧项目、并且已经大规模生产、您能帮助检查一下并告诉我们原因吗?

e2e.ti.com/.../lm5002.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    RT/SYNC 引脚上的电压在内部调节至2V
    电容耦合 SYNC 信号应将 RT/SYNC 引脚上的电压提升至大于3.8V 的峰值电压电平
    但是- RT/SYNC 引脚的绝对最大额定值为5.5V!

    因此、如果您将电容器直接连接到 OUT 引脚、在某些情况下(例如在启动期间)、此电压可能过高。
    否则可能会损坏控制器。

    R90和 R91已准备用作分压器 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb


    无论振荡器是自由运行的还是外部同步的、始终都需要 RT 电阻器。
    外部时钟的频率必须高于由 RT 电阻设置的自由运行振荡器频率。

    在您的情况下、当 R46和 R55都设置为31K6时、频率相同、但不会更高。


    此外、在数据表的第7.4.1章中、可以找到以下内容:
    SYNC 脉冲宽度必须由外部元件设置在15ns 至150ns 之间。

    我认为 U4的占空比不匹配、因此该脉冲会过长。

    此致
    哈利