请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5720A-Q1 工具与软件:
尊敬的 Gregg:

在我们的设计中、并不总是会生成 LRCK。 仅当应用程序发出有效的音频请求时、才会生成此字段。 其他时钟 SCLK 和 MCLK 是连续生成的。
为了消除时钟故障、我们将零样本排队30ms、然后是有效的 PCM 样本。 通过这种方法、我们 可以解决问题(启动时部分音频会被切断)。
您能帮助我们澄清以下问题吗?
- 您是否同意此方法?
 - 为了连续生成 LRCK、MCU 必须始终提供零采样。 我们是否可以将其视为 TAS5720A 的限制? 是否有任何介绍时钟要求的文档?
 - 是否有其他方法可以清除时钟故障?
 - 30ms 零样本是否足够? 或者我们是否需要更多时间来实现稳定?
 
我们需要此信息来获得客户的批准。
感谢您的时间和支持。
此致、
Viswanath