This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:最大峰值电流消耗?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1375158/tpa3110d2-max-peak-current-draw

器件型号:TPA3110D2

工具与软件:

数据表提到  

" 放大器的预期峰值电流"

 电源的峰值电流消耗是多少? 我在数据表中找不到此信息。  

我不是说 连续。 我是说音频中的短暂瞬态。

我 假设峰值电流远高于连续 额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Johny、ć

    峰值电流通常意味着 负载上的峰值振幅

    如果要计算来自电源的电流、应考虑效率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单声道模式下的公式是什么来计算电流消耗?

    30W/Vsupply x 1/效率?

    例如

    30W/24V x (1/0.9)

    = 1.39A?

    但这似乎是连续输出。  

    相同的公式是否适用于峰值瞬态?  

    峰值瞬态是否可以超过放大器额定功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    至于负载上的峰值电流、我通常使用峰值输出电压/R、此处 R 可以是负载电阻、以进行拔模计算。 然后在公式中可以将负载上的"30W"更改为(峰值电压*峰值电流)。 这将是 瞬态电流。

    BR、

    Wenbin