This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:如何配置单声道模式输入信号?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1377476/pcm3060-how-to-configure-in-mono-mode-input-signal

器件型号:PCM3060

工具与软件:

尊敬的专家:

我们对 PCM3060的功能有疑问、数据表指出其具有立体声输入。 然而、芯片是如何处理单声道信号输入的呢?

找到此帖子- TPA 3116单声道模式(PBTL)-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛。

这是否也适用于 PCM3060?

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    是的、可以为 PCM3060使用单声道输入。 只需使用一个4.7uF 电容器将未使用的输入(VINR)交流耦合至接地。

    此致、
    Jeff McPherson