This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:低输出功率+ 50kHz 振荡。 (续)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356570/tpa3255-low-output-power-50khz-oscillation-continued

器件型号:TPA3255

您好!

在另一个线程被锁定的情况下、我缺少一些回复:

我们仍然遇到相同的问题。

FAULT 在释放 RESET 时(非常短暂)出现。

大容量电源去耦电容器是 Panasonic VF 470/63 K-J16"-我们已经尝试过其他电源去耦电容器

通道1:/RESET、通道2:/FAULT

参考板:

我们的电路板:

这不会在启动后再次发生。

如果我们 长时间在故障状态下运行(放大器提供中断的输出)、我们将看到非常短暂的故障脉冲:

放大器从不设置 OTW、在任何情况下都不会保持故障状态。

大家好、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    在此启动期间、您还可以捕获 AVDD 电压。 此外、您是否有一个可捕捉 TPA3255所有电压轨的波形?

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1:AVDD、通道2:DVDD、通道3:PVDD。
    第一个屏幕截图是启动、其他三个在运行期间是交流耦合的(相同数据、各个通道前置)

    大家好、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    如果在多个电路板上观察到这种行为、通常情况下、器件启动序列会在提供 PVDD LDO/GVDD 后立即检查引脚对引脚短路、然后清除故障、在清除 RESET 引脚后、将会使 FAULT 引脚生效、因为在 AVDD VDD 斜升期间它将是 UVP、而在清除期间。  

    我看到在我们的电路板中、但在您的电路板中、您根本没有更改复位状态?、在您看到的异常故障行为中、没有看到复位转换。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们会在多个电路板上看到该行为(以及直接从 TI 接收的 IC 上)

    我们确实驱动重置-如上一线程所示(但我将获取更多示例)

    大家好、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还捕获了初始上电时的其他大规模行为:(驱动复位前、EVM 和电路板之间具有相同的电源)

    1 = DVDD、2 = RESET、3 = FAULT、4 = PVDD

    我们的电路板:

    TI 板:

    要重新创建像-EVM 上那样的"由抖动机械开关驱动的复位"情况、请参阅以下内容:

    (需说明的是、这是我们实际使用芯片的方式、目的是为了表明当我们电路板上使用抖动开关时、EVM 上的行为似乎有所不同。 大家可以看到、

    即使在由抖动极强的源驱动时、输出也密切跟随 RESET 输入)

    1 = AVDD、2 =复位、3 =故障

    大家好、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!


    在最后一个图像中、您在使用 EVM 驱动的复位开关时观察到的系统板行为? 在实际系统中是由外部 IO 引脚驱动的复位吗? 在图纸中很难看到、但在初始上电行为中清除故障时的 PVDD 值是多少?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RESET 引脚由下拉电阻器保持低电平、并由微控制器输出引脚驱动高电平。 在测试中、我使用拨动开关将 RESET 驱动为高电平、在不使用控制器板的情况下开启放大器。 遗憾的是、开关有点抖动、但在使用控制器板或测试设置驱动放大器时、我并没有注意到负载问题有任何差异。 当 EVM 和电路板上的故障清除时、PVDD 电压为15.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    • 为了确认、在这种异常状态下、根据上一主题中所述、可以看到显著的电流消耗
    • 系统中使用的热膏和散热器。 是否有关于如何在您的系统中安装此接口的图片
    • 您能否提供在 PCB 上焊接此器件的物理映像? 一个可能的问题可能与此系统的焊接有关、这可能会表现为异常器件行为。 是否在显示此问题的电路板上进行过设备换用以查看是否出现相同的行为? 如果将 IC 放置在 EVM 上发现故障的系统上、您会看到相同的行为
    • 您是否可以尝试使用更大的 C_start 电容器来查看是否观察到相同的行为
    • 对于您提供的以下启动图
      是否在清除复位之后或之前看到此异常故障切换行为? 如果延长启动序列、我们会看到另一个图像中出现的故障切换吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加的电流消耗仅在电路板上观察到振荡。
    为了冷却 IC、将其安装在 PCB 底部并覆铜
    散热器位于 IC 和机箱之间。 进行了测量
    采用标准散热膏。
    我们的所有电路板都具有相同的电源问题。 只有我更换过的那个
    PE 的 PET 电容器发生振荡。
    我们使用的 IC 来自不同的批次且它们的行为都相同。
    在第一个图中、只有在使用时才会看到此故障切换行为
    /RESET 电压斜升太慢。

    TPA3255的电路板底面图片(白色残留物是非导电导热化合物)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Martin

    请允许我澄清一下您的问题。

    1.为什么 AVDD 有这么多锯齿状? RESET 引脚波形似乎遵循 AVDD 锯齿波形。

    2.can 您描述了如何在我们的 EVM 上重现此错误的更多详细信息?

    是否将 TI BRD 上的复位开关更改为您的开关?

    或具有一些特殊的电源序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)抖动复位波形由连接到板的机械开关产生。 这不是正常使用(通常由微处理器驱动)、我们这样做是为了将微处理器排除为故障原因。 (这更类似于 EVM 使用)。

    AVDD 后跟复位。

    2) 2)我们无法在 EVM 上重现任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否截取用于 VDD 和 GVDD 导轨的+12V 导轨的屏幕截图? GVDD 电源轨为栅极驱动器供电、VDD 是 AVDD 和 DVDD 电源轨的电源。 由于 FAULT 引脚被跳闸并恢复、因此这 表示进行了某种欠压检测。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请确保您的12V 电压轨符合规格。 您的屏幕截图显示12V 电压轨超过14V。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它恰好在12V 的规格范围内、"-14.2V"是触发设定点(捕获是自由运行的)(使用校准的 DMM 进行验证)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认、12V 电压轨和 GVDD 都在12V 左右? 您在示波器上提到了-13V 的失调电压、GVDD 仍高于"0"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确定。 我重新检查一下、"20mV/div"AVDD 屏幕截图加上一个额外的电压以更好地显示噪声特性、您可以在"500mV/div"屏幕截图中看到、其中的失调电压为-12V、我们位于此处的规格之上。

    GVDD 是由 AVDD 通过(数据表建议) R (3.3Ω)|| C 滤波器创建的、因此只能更低。

    大家好、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 是否会在播放~100W 时立即开始脱落、或者是否需要一些时间? 此外、 当发生压降时、您是否有关于输出信号、PWM 输出和电源的屏幕截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题在几秒钟(几秒钟)后开始。

    我们确信芯片温度不在极限范围之外。

    此(以及上一个)主题中的所有屏幕截图都处于故障条件下、我将回复您、以便在同一屏幕截图中获取包含 AVDD/GVDD 和 PWM 以及输出的屏幕截图。

    大家好、Martin