This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:TPA3132D2的扬声器检测

Guru**** 2392615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2, TPA2005D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1376008/tpa3132d2-speaker-detection-for-tpa3132d2

器件型号:TPA3132D2
Thread: TPA2005D1-Q1中讨论的其他器件

工具与软件:

尊敬的 E2E 团队:

我们的客户要求根据以下分压器设计在 TPA3132D2中实现检测电路:

如果这会产生任何副作用、我想咨询您吗?
如果是、您对检测电路设计有什么建议吗?

谢谢。

BR、

Caspar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    我建议在上桥臂上完全复制下桥臂上的分压器、而不是使用单个电阻器。 具有不同的电路可能会导致一些噼啪噪声。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的 建议。 由于 MCU 具有1.8V 电源域、因此 我重新设计了分压器电阻值。

    您能帮我回顾一下吗?  如果有任何疑问、请更正我。

    [注意] AMP_PWR 为12V

    BR、

    Caspar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    我对扬声器监视器设计进行了更多分析、不建议使用这种电路。 当首次为器件加电时、PWM 不会立即启动、但电阻分压器会为扬声器提供直流电、这可能会造成损坏。 即使使用了直流阻断电容器、器件也会在进入和退出 Hi-Z 模式时导致问题。 如果您想检测扬声器、我认为最好的方法是在 LC 滤波器和缓冲器之后、+和-扬声器输入上的扬声器之前串联一个电流检测电阻。 如果连接扬声器、则会有电流通过电阻器、这可以进行测量。 如果未连接扬声器、则没有电流流过电阻器、因此未检测到电压。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我在 E2E 上找到了关于类似电路的讨论。 其标题为"TPA2005D1-Q1扬声器开路及短路检测"。
    电路有些相似。 主要区别在于、它们被从 N 端子拉回以进行检测。 在我们的电路中、它们被从 P 端子拉回以进行检测。 您是否认为将本文中的设计导入到 TPA3132D2中更合理? 或者仍然建议使用电流检测。

    BR、

    Caspar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    此电路可以正常工作、但器件需要处于 Hi-Z 模式。

    此致、

    Ramsey