This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:通过 TAS5827默认处理流程使用混合调制

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1376612/tas5827-use-hybrid-modulation-with-tas5827-default-process-flow

器件型号:TAS5827

工具与软件:

大家好!

我有 EMI 测量、想要在我的 TAS5827放大器板上激活混合调制。

我知道可以通过将 DEVICE_CTRL1寄存器中的位1-0设置为10来激活混合调制、但 TAS5827数据表的第6.4.6.3节规定、我必须在 PPC3中选择支持混合调制的处理流程。 我想知道放大器中默认激活哪种工艺流程? 如果是"辅助控制"或"精简模式"、这意味着无需从 PPC3加载完整配置即可支持混合调制。

第二个问题:是否有简单的方法可以验证混合调制是否实际有效?

非常感谢!

完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fini:

    PPC3有一些处理流程。 Lite Mode、Base/Pro 和 Base/Pro Hybrid 将允许混合调制、但 Base/Pro 仅允许采用立体声配置。

    为了验证混合调制是否有效、您可以探测输出的单个桥臂并使输入电平步进。 输出桥臂的中点会上升到特定的阈值。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的答复。

    我已经知道可以通过在 PPC3中使用适当的处理流程来激活混合调制。 问题是、是否也可以在不应用 PPC3输出的完整寄存器配置的情况下激活此功能。

    但是、您对我的第二个问题的回答帮助我找到了答案:我可以在输出中看到、混合调制只需在 DEVICE_CTRL1寄存器中激活它、即可正常工作。 无需执行任何其他操作。

    使用 BD 调制时、BTL 配置中单个通道的平均输出电平大约是电源电压的一半。 采用1SPW 调制时、平均值约为 PVDD 的20%。 当混合调制处于激活状态时、对于低音频级别、平均输出电平大致与1SPW 相同、并根据音频级别动态增加。

    非常感谢、这可以解决我的问题。

    此致、

    完成