This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825PEVM:未连接至 PPC3

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, TAS5825PEVM, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1376019/tas5825pevm-not-connecting-to-ppc3

器件型号:TAS5825PEVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS5825P、CDCE913、 TCA6408

工具与软件:

我有一个新 TAS5825PEVM 无法连接到 PPC3。 USB 正确列举了音频、并出现在以下标题下:德州仪器(TI) USB 音频器件:TI USB 音频 UAC2.0和声音、视频、游戏控制器:TI USB 音频 UAC2.0。 连接 EVM 后、不会显示其他连接或不匹配的器件。

我可以通过 XMOS 芯片发送音频、它会显示在馈送到 TAS5825P 的 I2S 输出上。 如果在硬件切换开关中选择了 SPDIF、我在从 AP 发送到该指标时也会出现。 查看启动期间(当 USB 连接到 EVM 时)电路板上的 I2C 流量、唯一写入的器件是 U15 CDCE913频率同步。 U18 TCA6408 GPIO 从不被触摸、TAS5825P 保持在断电状态。

查看运行 TAS5825P 应用的 PPC3、器件指示灯将其显示为离线。 该应用中没有设置页面、仅有"计时和音频处理"、"终端系统集成"和"寄存器映射"页面。 此 EVM 上的 I2C 总线主控是 XMOS 芯片。 就好像没有通过 USB 从 PPC3连接在一起。 我不确定是使用 XMOS 作为 I2C 的桥梁、还是在 XMOS 器件上运行了 API 和本地代码、但它肯定没有说话。 所有硬件设置看起来都正常、电源轨全部存在且正确。 我使用的是 PPC3 v3.2.1平台内部版本306、I2C Master 3.0.1-alpha.3和 TAS5825P:3.0.10。 这些是 TI 提供的最新版本。 我正在使用的工作站是 x64 windows 10 Pro 版本10.0.19045。 我觉得这好像是 I2C 总线主器件问题。 您有什么建议可以帮助您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    打开电源后、能否给我发送一张这块板的屏幕截图?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的帮助。 请参阅以下链接中的剪贴和描述:

    TAS5825PEVM - PPC3连接问题剪贴

    此致、

    Dean。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    有几件事我想让你尝试。 首先、由于您有 I2C 主设备、因此请尝试读取寄存器0x71 (器件地址默认为0x98)、并让我知道结果或读取是否失败。 此外、我会尝试使用另一条 micro-USB 电缆进行完整性检查。 如果您有另一个 已知良好的音频 EVM、我会进行检查、以确保电缆也可以与它通信。 我还希望您在不插入 I2C 电缆的情况下进行这些测试。 这只是为了确保总线上没有具有0x98地址的其他器件。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    在 TAS5825PEVM 电路板上、XMOS 器件作为复合 USB 器件(音频和 HID)进行枚举。 HID 提供控制接口/I2C 总线主控。 在我的正常工作站上(运行 Windows 10 Pro 的 Dell Precision)运行此操作时、两个器件都会枚举、但 HID 对 PPC3不可见。 现在在另一台机器上运行、一切都如广告所示。

    我建议改进文档、以便用户了解 I2C 总线主器件的连接方式以及测试方法。 我希望复合器件方法可用于所有具有控制和音频接口的受支持开发板。 也可能每个板都具有单独的 USB 连接。 我不确定 XMOS 现在是否是您对 USB 音频的首选方法、但我可以从我们的测试中完全推荐它。

    今天我发现将 PPC3应用程序下载到新计算机上所花费的时间的确令人沮丧。 它在你的最后被严重限制 几个小时后我几乎放弃了、但我可以在不到一秒钟的时间内从 TI 下载一本大型(7MB)参考手册。 我尚未深入了解 Dell Precision 的问题、但在上面链接的文档末尾添加了设备属性和事件的剪贴。 当我弄清楚为什么它不起作用时,我会告诉你。

    再次感谢您的支持、我将让您结束本主题。 从我的角度来看、它已经得到解决。 我不介意使用另一台机器、这让我可以继续处理手头上的项目。

    此致、

    Dean。