This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:带通道求和的2模拟 MEMS 麦克风接线

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1376335/tlv320adc6140-wiring-2-analog-mems-microphones-with-channel-summation

器件型号:TLV320ADC6140

工具与软件:

您好!

您能否详细说明在 通道求和模式下具有差分输出至 TLV320ADC6140的2个模拟 MEMS 麦克风的线路?

我是否应该简单地将第一个麦克风差分输出(+)并联到 IN1P 和 IN2P、将差分输出(-)并 联到 IN1M 和 IN2M、并将第二个麦克风差分 输出(+)并联到 IN3P 和 IN4P、将麦克风差分并行输出(-)并联到 IN3M 和 IN4M? 当然、我需要激活求和模式(4-->2)。

谢谢!
Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是的、这是正确的。 这些短路应在交流耦合电容器到麦克风之后发生、这样 IN1P 和 IN2P (等等)短接在一起、且麦克风连接是并联的。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的澄清。

    此致、
    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是100%确定、这是正确的吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您的图片没有显示给我、您可以再次尝试发送吗?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    抱歉。 这是一幅图。
    https://share.cleanshot.com/6TY38zpJy
    5RZPSvtYKz


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    符号看起来有一个拼写错误。 引脚11应为 IN3M。  

    否则连接正确、但我会将低通滤波器移至交流耦合电容器之前。 耦合电容器应是器件输入引脚之前输入电路的最后一部分。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、这是一个拼写错误。 引脚11为 IN3m。

    明白了。 您是否认为在采用模拟 MEMS 麦克风的设置中甚至需要低通滤波器? 如果麦克风 输出 阻抗为250欧姆或现有阻抗是否 合适、您建议使用多大的交流耦合电容值?

    再次感谢您的 宝贵帮助!

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我认为没有必要使用滤波器。 这是一个 Σ-Δ ADC、这意味着带外噪声无论如何都会被 ADC 架构滤除。 即使这样、您的滤波器也具有接近7MHz 的截止频率、在滤除非音频信号方面并没有太大的作用。

    耦合电容器值正常。 我运行了一个快速仿真、由它形成的高通滤波器、输入阻抗在音频频带之外、并且它将主导麦克风的输出阻抗。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常好、都很清楚。 非常感谢!

    Ivan