This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:AVCC 引脚连接

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1376243/tpa3111d1-avcc-pin-connections

器件型号:TPA3111D1

工具与软件:

嗨团队-根据相关论坛帖子、AVCC 连接差异似乎是一个已知问题。 它仍然是数据表中的一个问题。 何时会纠正 AVCC 引脚功能和建议连接的这种差异?

谢谢!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我会仔细检查这一点、并在几天内分享更多信息。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊凡!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    查看文档后、以下是正确的信息:

    • 引脚功能表:
      • 引脚7的状态应为: 通过 10 Ω+1uF RC 滤波器连接到 PVCC。
      • 引脚14 应说明: 如果100-kΩ 压摆率大于10V/ms、则需要一个与 AVCC 串联的 PVCC 电阻器。
    • 绝对最大值表保持不变、它指的是100k 电阻器的正确引脚14。

    如果您可以确认这符合预期、我可以开始文档审查流程。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师