This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:未使用 USB 差分 I/O 引脚

Guru**** 2649245 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378012/pcm2903c-usb-differential-i-o-pins-not-used

器件型号:PCM2903C

工具与软件:

尊敬的专家:

我们想了解一下 PCM2903C。 当 D+和 D-未连接到 USB 端口,但集成电路仍将通电时,audioIN 和 audioOUT 是否会像连接到放大器连接一样使用?

问题是是否可以在不连接 D+和 D-的情况下使用 IC。 或者当 D+和 D-断开连接、但仍在供电时会发生什么情况。 整个 IC 停止工作?

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    否、音频输入不会在没有 D+ D-的情况下环回到音频输出。

    如果未连接 D+和 D-、该器件仍将正常运行。 ADC 将继续转换、DAC 将输出0。

    此致、
    Jeff McPherson