This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:TAS2781-PVDDL

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1377714/tas2781-tas2781-pvddl

器件型号:TAS2781

工具与软件:

大家好、团队成员:

不同的 PVDDL 电压会影响 TAS2781的参数、例如功率/ THD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、  

    不同的 PVDDL 电压不会影响 THD 或功耗。 这可以在数据表中看到、其中我们提供了5V 和3.8V 的 THD 和效率图

    此致、
    Arthur