This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:性能测量的详细信息

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1377182/tas6584-q1-detail-information-of-performance-mesurements

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

大家好、团队

我想确认测量条件。

数据表第1页中的 SNR 为111dB。 但是、没有详细条件。

输出功率是多少?我认为这是118W (45V、8 Ω、1% THD、BTL)。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     看起来这一个和另一个是完全相同的。 我来结束本次演示。