This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242EVM-K:TAC5242_EVM 无音频输出

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1376448/tac5242evm-k-tac5242_evm-no-audio-output

器件型号:TAC5242EVM-K
Thread 中讨论的其他器件:TAC5242

工具与软件:

TAC5242_EVM 配置为:MD0:GND MD1  :1 MD2  :0  MD3:1 MD4:0    MD5:0

MCLK

e2e.ti.com/.../TAC5242_5F00_evm-power-on-and-input-an-analogue-differential-signal-waveform-test-chart.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您面临的问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分信号输入、无信号输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试将 BCLK 更改为2.304MHz。 在24位深度* 2 Ch * 48kHz Fsync 下、这就是所需的 BCLK 信号。

    如果希望具有3.072MHz BCLK、位深度应更改为32位宽。

    此致、