This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC10:TLV320AIC10

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1376505/tlv320aic10-tlv320aic10

器件型号:TLV320AIC10

工具与软件:

您好、TI 的工程师。 我们遇到了 PN TLV320AIC10IPFB 100件问题。
这些零件有外观缺陷:
1)芯片正面有模糊的标记,当通过显微镜观察时,您可以看到一个缺陷,如一个烧毁的顶层。
2)背面有五个字符的雕刻。 字体高度因芯片的不同实例而异。  
在某些地方,符号可以通过放大镜和小放大倍数看到,而在其他地方,即使在显微镜下,它们也很难分辨。
3)角落的视觉缺陷。 它看起来就像外壳里的芯片、芯片的"里面"是可见的

请 对以上三点进行评论。
提前感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与我们的生产团队核实这些问题。 同时、这些器件是直接从 TI 还是通过第三方供应商购买? 您是否注意到这些器件存在任何性能问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们 直接从第三方供应商购买这些部件,我们  没有 使用 它, 因为 我们 注意到   部件  有缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)激光刻蚀刻的刻痕是正常的。 该封装比激光雕刻更厚,因此不会损坏芯片。

    2) 2)您正在读取的数字仅用于 TI 内部跟踪。 数字的高度不同也无关紧要。

    3) 3)芯片比封装小得多。 因此、即使封装的角开始破裂、裸片也应保持安全。

    我要向我们的团队提出第3点。 我建议您继续使用这些器件、如果您发现任何性能问题、请将其提出来。

    谢谢!
    Jeff McPherson