This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV320AIC3104EVM-K:在测试 TLV320AIC3104EVM-K 预设配置时、使用 AC-MODEVM 控制器板时我该怎么办?

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3101, TLV320AIC3104, TLV320AIC3105, TLV320AIC3106, TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378048/faq-tlv320aic3104evm-k-when-testing-tlv320aic3104evm-k-preset-configuration-what-do-i-do-when-ac-modevm-controller-board-is-used

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3105TLV320AIC3106、TLV320AIC3107 TLV320AIC3101、TLV320AIC34TLV320AIC3104

工具与软件:

如果您要测试 TLV320AIC3104、TLV320AIC3101、TLV320AIC3105、TLV320AIC3106、TLV320AIC3107、  带有 AC-MODEVM 控制器板的 TLV320AIC3109和 TLV320AIC34、 当预设配置不能提供预期响应时该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要测试 TLV320AIC3104、TLV320AIC3101、TLV320AIC3105、TLV320AIC3106、TLV320AIC3107、 TLV320AIC3109和 TLV320AIC34 配有 AC-MODEVM 控制器板、因此需要更新安装附带的预设配置。

    AC-MODEVM 控制器的预设配置文件通常位于:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AIC310x EVM GUI\DATA\AC Preset Configurations\

    使用以下更新的预设文件替换文件 并重新启动 GUI。

    e2e.ti.com/.../New_5F00_AC_5F00_MODEVM-Presets.zip

    这仅适用于具有 AC-MODEVM 的 EVM、 不适用于 USB-MODEVM 控制器板。