This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:在记录期间配置 AGC 功能

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378674/tlv320aic3106-configuring-agc-function-during-recording

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:AM4378

工具与软件:

我们 在设计中使用 TLV320AIC3106编解码器、操作系统是 AM4378微处理器上的 TI Linux (Linaro 工具链、Arago 封装)、并尝试配置与麦克风 AGC 和动态音频压缩功能相关的特定寄存器。  我们是否需要编写自定义 I2C 命令来专门寻址这些寄存器、或者是否可以通过更高级别的函数访问这些寄存器?  目前、我们正在使用 ALSA 库来管理编解码器。   

谢谢、Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要通过寄存器进行配置。 该驱动器没有高级功能。

    此致。