This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1688:用于 MEMS MIC 输出的单路和差动运算放大器

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA1637, OPA1688, OPA344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1377311/opa1688-single-and-differential-opamps-for-mems-mic-output

器件型号:OPA1688
主题中讨论的其他器件:OPA1678OPA1637、、 OPA344

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在尝试为 MEMS MIC 输出设计运算放大器电路、他们在此设计中寻找大量运算放大器。 因此、请查看下面的附件、让我了解用于放大 其模拟 MEMS MIC 输出的单路和差动运算放大器。

e2e.ti.com/.../OPAMPs-configuration.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、  

    我正在使用 OPA1678进行仿真、这是对 OPA1688推荐的一个安培、这也是一个很好的建议。 我们还具有 OPA1637、这是一款 FDA 或建议使用的全差分放大器。 我将在明天继续进行我的仿真。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。 如果仿真已完成、请告诉我您推荐的运算放大器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!  

    您可以考虑使用如下电路所示的 OPA1688或 OPA1678。 我还提供了 Tina 仿真。 需要注意的一点是、在构建这样的分立式差分设置时、元件匹配非常重要。 元件不匹配可能会导致 CMRR 错误。 因此、我另一个建议是使用全差分放大器、如 OPA1637。  

    e2e.ti.com/.../OPA1678.TSC

    OPA1637

    以下增益可像标准放大器那样、通过调整反馈和输入电阻器进行调节。  

    对于单端输入、您可以考虑改用音频运算放大器的电路配置、如下所示:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa216a/sboa216a.pdf?ts = 1718999567458&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的热情响应。 让我向客户了解您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    客户担心差分输出信号(如 OPA344)的相位差。 请告诉我如何解决此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、  

    第一个运算放大器只是一个缓冲器。 因此、不必将第二个放大器连接到第一个放大器的输出端、而是可以将第二个运算放大器的输入端连接到 VI 输入源。 这伴随着降低输入阻抗的折衷。 我还在下面添加了 Tina 仿真。  

    e2e.ti.com/.../Single-2-Diff-2.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    让我向客户确认一下您的仿真情况。

    此致、