This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:PWP HTSSOP 28.

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1375276/tpa3110d2-pwp-htssop-28

器件型号:TPA3110D2

工具与软件:

我想知道 TPA3110D2PWP"PWP HTSSOP 28"的尺寸。
我曾假设"PWP HTSSOP 28"的后焊盘尺寸因器件型号而异、但这是否不正确?
或者、如果您与2016年数据表中的尺寸有任何差异、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira

    我没有2016版本的数据表。

    如果2016版本数据表上有尺寸、则 PWP HTSSOP 28的尺寸不应改变。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正確には、2016年にダウンロードされたデータシートです。「SLOS528E–2009年7月 μ s–2015年11月改訂」と書かれています。μ s
    パッケージの寸法に違いはありますか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否附加数据表?

    但通常、封装尺寸不应发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slos528e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够上传? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尺寸没有变化。 Thks。