This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:有关 TAS5828M mevM 调优的问题

Guru**** 2576745 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1377237/tas5828m-questions-about-tas5828m-mevm-tuning

器件型号:TAS5828M

工具与软件:

你好  

  我们在调试 TAS5828M 时发现了一个问题:当我们选择96kHz 的输入采样率设置时、在"终端系统集成"中通过系统内调优来控制功率放大器时、输入采样率似乎固定在48kHz (图1)。我还记得很久以前我们调试 TAS5828M 模块时、没有这样的项目。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/4540.Figure-1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以前未使用过系统内调优。  

    如果您要使用我们的 EVM 进行调优、则无需使用系统内调优。