This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:需要了解页1/寄存器2:LDO 控制寄存器

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1377567/tlv320dac3203-need-to-understand-page-1-register-2-ldo-control-register

器件型号:TLV320DAC3203

工具与软件:

伊凡、您好!

我很抱歉,我仍然有困难使我的板工作 propperly。

有些事情对我来说还不清楚。 我在评估板上有一个工作代码、据我所见、这也可在评估板上工作。 但是...

除 HPL 和 HPR 信号外、所有信号都存在。

连接麦克风后、接地端出现噪声、器件不稳定。

我怀疑,我处理电源的方式可能是原因。 我想我已经把第10台 HP 放大器送到天堂了...

因此、 首先我使用的客户端:

IOVDD 和 LDOin 为2伏

DVDD 的电压为1.8V

I 上有旁路电容器。 AVDD 引脚上无外部电源。

那么、我需要在禁用弱 AVDD 之前为内部 LDO 加电、这是正确的吗?

#选择第1页
W 30 00 01
#为 AVDD LDO 上电
W 30 02 09.
#在存在外部 AVDD 电源时禁用弱 AVDD
W 30 01 08

-是吗?

然后、我在 GUI 中的 EVAL 中找到 AVDD LDO 标称输出选项、介于1.67V、1.72V 和1.77V 之间
我在数据表或应用指南中找不到任何关于该"标称输出"的内容。
它的目的是什么?

然后、示例将进入其中
#启用主模拟电源控制
W 30 02 00

但通过查看寄存器、它将由位 D0和 D1进行显示:

D0 = 0:AVDD LDO 断电
D1 = 0:未检测到 AVDD LDO 的过流

-我应该把这个命令留出来,或者把它更改为 w 30 02 01吗?

-过流检测如何? 这是 HP 输出的一个功能。

之后、我会:

#模拟输入快速充电配置寄存器- 0x01/0x47
W 30 47 32
#将 REF 充电时间设置为40ms
W 30 7b 01

然后、我将 MICBIAS 设置为= AVDD:

#设置 MICBIAS = AVDD =电源
W 30 00 01
W 30 33 00
#打开 MICBIAS 电源
W 30 00 01
W 30 33 60

这种行为合适吗?

我还有最后一个问题:
EVAL 是4车床板。 我使用的是2层电路板、遇到了这些噪声问题。 您是否为此器件推荐四层电路板?
由于我必须重新设计板、现在可能需要决定这一点。

此致、

Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:

    自对话脱机后关闭主题帖