This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:TAC5212的源代码/库

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378124/tac5212-source-code-library-for-tac5212

器件型号:TAC5212

工具与软件:

我们将 TAC5212与 IMD66D130A 麦克风配合使用。 我们可以提供示例源代码/库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们无法在 I2C 处检测到 IC。 请参阅随附的原理图。  

    我们还具有 I2C 输出、因此、如果 TI 提供可以进行通信/检测的任何软件狗、我们也会获取该软件狗并对其进行测试。
    请告诉我们如何检测 TAC5212?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    原理图表明、i2c 地址为0x50、对应于7位地址、尝试向器件写入8位地址0xA0。

    此外、未使用的模拟输入应通过0.1或0.47uF 电容器交流耦合到 GND