This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1380314/tlv320aic3104-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104

工具与软件:

尊敬的设计师:

下面是我的主要 客户、基于 TLV320AIC3104原理图、 请帮助客户审阅它。

非常感谢!

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC-_5F00_-P18-AUDIO_5F00_OUT.pdf

此致、

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的反馈:

    • 建议在 BCLK、WCLK 和 DIN 上放置0 Ω 电阻器。
    • 对于所有电源 DRVDD、IOVDD、AVDD、DVDD、应在 DUT 引脚附近放置10uF 和0.1uF 电容器。
    • 对于所有未使用的模拟输入引脚(如 MIC1LP、MIC1LM  等)、将47nF 电容器接地
    • 请注意第12节中的电源序列建议。

    此致、