工具与软件:
大家好!
首先、我想告诉大家、我是硬件设计新手、因此请保持温柔。 总之、我根据数据表示例设计将 TLV320AIC3110集成到我的项目中、使扬声器输出正常工作。 但是、当我录制时、会发出连续的蜂鸣声。 由于空间有限、我无法遵循建议的布局、并且无法将 PCB 上的模拟接地和数字接地分开。 我将所有电容器放置在非常靠近编解码器的位置、但模拟地和数字地混合在一起。
在调试时、我认为此问题可能与 AVDD 电源噪声有关、并将 AVDD 电源线与电路板分离、但无法正常工作。 该系统基于 Linux、我使用内核驱动程序6.6.6.y。 我尝试了很多软件方面的事情,但没有工作。 可以有人帮我确定问题吗?
有两个模拟 MEMS 麦克风用作捕捉器件。 我尝试了不同的漫画,但没有改变。 我认为这个问题与麦克风无关。
谢谢!

静默室中的示例记录。