This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:Sch 审核

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1380167/tac5112-sch-review

器件型号:TAC5112

工具与软件:

您可以帮助检查 TAC5112的原理图是否正确吗? 如果有任何不合理之处、请指出。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../TAC5112_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    原理图看起来不错、我唯一要评论的是、我们建议在输入端使用1 μ F 耦合电容器。 您可以使用2.2uF、但这将影响在交流耦合配置中创建的高通滤波器的截止频率。 客户还必须在 INCAP_QCHG (P0_R5_D[7:6]寄存器中更改充电时间。