This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:3204EVM USB 已断开连接

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379238/tlv320aic3204evm-k-3204evm-usb-disconnected

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

工具与软件:

您好、3204EVM、USB 已连接至 PC、无法连接 EVM。 原因是什么? 您能帮助分析和回答吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    这个问题以前已经出现过,有许多不同的解决方案。 首先、检查器件管理器以确认 USB 正在识别 TI 器件。 如果问题仍然存在、则刷写 EEPROM 也可以解决问题。

    如果这有帮助、请告诉我、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。 问题已经解决。 它是计算机的 USB 驱动器。

    我想再次问您、TLV320AIC3204的芯片、引脚26-LDOin、需要 TLV320AIC3204的1.9-3.9V 外部电源还是需要 TLV320AIC3204的外部输出电压。

    我们设计的电路板 TLV320AIC3204引脚26 -LDOIN 未连接到任何物体(TLV320AIC3204正常工作、麦克风和扬声器正常使用)、是否会有任何影响?

    EVM 板、TLV320AIC3204引脚26 -LDOIN 也未连接到任何地方(此处已断开 TLV320AIC3204引脚26相关电源)、(TLV320AIC3204正常工作、麦克风和扬声器正常使用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    是、LDOIN/HPVDD 需要外部电源、此电源为耳机输出的电源电压