This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:音频输入电平检查和放大器;确认

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821, PCM1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379083/pcm1821-audio-input-level-check-confirm

器件型号:PCM1821
主题中讨论的其他器件: PCM1822

工具与软件:

您好、先生、

 我们有一个新的机会开发供航空使用的耳机、其中将包括用于音频模拟输入的 ADC 芯片组。 不过、我不确定输入电压以及如何选择用于生产的输入电压。

看起来有 2Vrms 和1Vrms 的输入电压范围可用。 哪一个更适合 ARINC C2输入?  您能对此提供一些建议吗? 以下是一些限制条件:

1:单端(ARINC C2)音频输入

2:I2S 输出

3:仅限引脚控制

谢谢!

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    PCM1821支持2Vrms 的差分电压摆幅。

    对于单端输入、如此处所述、PCM1822器件支持具有最大值的差分和单端输入 仅摆动1Vrms。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我有点困惑、因为您在发帖有关 PCM1822规格的文章中、看到单端和差分输入为1V。 然而、根据我的理解、如果差分输入为1Vrms、则单端输入应最大0.5V、因为不存在负电平。 为什么规格显示它们相同? 此外、如果我想为最大2V 的单端输入找到一个解决方案、您能提供一些建议吗? 谢谢。

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 PCM 系列捕获的图片供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    在表中列出的所有 PCM 器件(PCM1822除外)中、支持的最大值为 差分输入的摆幅为2Vrms (对于 TLV320器件、单端输入为1Vrms)。

    对于差分和单端输入信号、PCM1822的运行支持高达1Vrms 的满量程输入摆幅。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能帮助检查我的其他想法并制作图纸以供参考吗?

    假设音频源最大为2V、阻抗为40欧姆、则目标是输入阻抗为2.5K 欧姆且输入范围最大为1V 的 PCM1822 因此:

    总电阻为2K 欧姆>> 40欧姆。 (1K 至电压分压)  

    阻抗为1K * 1K/(1K + 1K)= 500欧姆< 2.5K 欧姆(范围1/10–9/10应该可以)。 我想它不会影响 ADC 输入

    为了隔离直流电平并考虑到小电容器、选择一个10uF 电容器(fc = 31.8Hz、也许可以)。

    谢谢

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    该器件的 INxP 引脚具有内部生成的偏置电压、可在负信号摆动期间将这些引脚保持在0V 以上。 因此、不建议在器件引脚侧进行这种分压。 相反、建议在交流耦合电容器之前进行分频。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    关于最新的问题、如果我们使用 PCM1822的单端输入、IN1M/IN2M 应该直接接地还是通过电容器接地?

    哪种配置正确? 请提供建议。 我将在收到您的最终反馈后结束本主题。 感谢您花时间进行查看并提供反馈。

    谢谢!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    IN1M/IN2M 引脚需要通过采用单端配置的电容器连接到 GND。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan