This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:Linux 驱动程序 RPI

Guru**** 2925780 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PCM5242, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1380568/tas3251-linux-driver-rpi

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: PCM5242TPA3255

工具与软件:

我为 TAS3251创建了 Linux (6.x)驱动程序。 基于 PCM179X 驱动程序、自动加载固件、从 PPC3输出创建。 还提供了固件提取器。  为 Raspberry Pi 添加了两个设备树叠层、 一个 简单从器件、 另一个用于带有单独 SI5351a 时钟发生器的 HD 音频。 全部经过测试并正常工作。 请参阅:

github.com/.../tas3251

我想对 PCM5242 DAC 和 TPA3255放大器使用相同的模板、但我还无法获得 AICPUREPATH_Studio 的访问权限来对某些 DSPcode 进行编程。 我们的想法是针对通道 A 编程2个 BQ、针对通道 B 编程2个不同的 BQ、以创建 Linkwitz-Riley-4交叉滤波器。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    这应该是可能的。 第8.6.3.1节显示了可以有多个独立于每个通道的双二阶滤波器。

    此致、

    Ramsey