This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:如何驱动高阻抗立体声耳机(最佳设置/适用的放大器 IC)?

Guru**** 2580795 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622EVM, TPA6120A2RGYEVM, CC3235SF, TLV320AIC3254, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379976/tlv320aic3254-how-to-drive-high-impedance-stereo-headphones-optimal-settings-suitable-amplifier-ic

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:CC3235SFTPA6120A2、OPA1622EVM 、TPA6120A2RGYEVM

工具与软件:

您好!

我们有一个 WiFi 音频器件设计、该器件使用 CC3235SF MCU 和  TLV320AIC3254编解码器、并由一对1.2V 镍氢电池串联供电。 我们使用的耳机在耳机之间有一个公共接地、每个耳机的阻抗为600千欧。 我们使用 PurePath Studio 来处理来自模拟输入的音频、并在 AB 模式下使用耳机放大器驱动来自 DAC 的耳机输出。

即使具有最大增益、耳机音频也非常安静(几乎听不清)。 我们假定是耳机的高阻抗导致的?

是否有我们可能遗漏的设置可以提高这款高阻抗耳机的性能? 如果我们的编解码器配置有所帮助、我可以发布它吗?

或者、是否建议将放大器 IC 以最小电流消耗连接至编解码器的线路输出以适合我们的电池供电? 我们已经确定 TPA6120A2是一个可能的选择并且打算订购 EVM 进行测试、但是有更多合适的选择具有更低的电源电压要求并可最大限度地减少电流消耗?

非常感谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您是将模拟输入路由回 DAC 输出、您是否已验证 PPS 流程是否按预期正常工作?  

    我认为600欧姆 HP 不是问题、我建议您分别调试每个路径。

    您可以首先从 PPS 创建一个简单的 I2S DIN 转 DAC 输出、并确保回放能够按预期工作。

    一旦开始工作、请检查 ADC 路径、最终将其组合。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的投入。 我认为 PPS 流程是可以的-我们使用 TIDTLV320AIC3254EVM-K 和不同的耳机对其进行了调试、但它可以与其他耳机正常工作-正是这种特定的耳机才会导致问题。

    我们还使用 SDK 中的 i2secho 示例进行了 CC3235SF Launchpad 和 AUDBOOST 测试、还会发现该耳机存在同样的问题。

    为了提供更多背景信息-我们已将此模块作为工业应用通信系统的一部分开发出来、并将使用不同的耳机对其进行测试。 标准 PC 耳机和两家制造商提供的耳机的音频级别和质量都很好、只是第三家制造商提供的产品造成了低音频级别问题。 当在耳机上使用另一个音频源(例如笔记本电脑)时、我们可以充分提高音量、只是在我们的模块中、音量设置为最大值时、音量仍然太低。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、配置/流程适用于其他耳机。

    您可以尝试在输出端添加放大器、 TPA6120A2或音频运算放大器。

    音频运算放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。 我已订购 TPA6120A2RGYEVM 和 OPA1622EVM 进行测试、有望解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、不客气。