This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262EVM-U:是否可以使用 INL1->ADC->DSP->DAC->HPL 布线、这样此部件可被用作一个直列式滤波器或均衡器

Guru**** 2517310 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379401/tlv320aic3262evm-u-is-inl1--adc--dsp--dac--hpl-routing-possible-such-that-the-part-could-be-used-as-an-in-line-filter-or-equalizer

器件型号:TLV320AIC3262EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262

工具与软件:

我想使用 TLV320AIC3262器件通过 INL->ADC->DSP->DAC->LOL/HP 路径创建直列式滤波器或均衡器。   
基本上、我希望将 "ADC Record IN2L-R"和"HP Playback"配置合并到一个同时运行的配置中。

这是可行的吗?  如果 无法在内部实现所需的布线、是否可以在外部完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是此应用的理想 IC 选项吗?  IC 还必须支持8 Ω 扬声器驱动 和耳机输出。
    理想情况下、我需要密度较低的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    是的、在许多编解码器中、此器件可以支持此路由。 是否需要正确的设备取决于系统所需的音频处理类型、如果您的系统不需要集成 miniDSP 和 D 类放大器等许多功能、则此 IC 可能会过载。 如果您在信号流中提到的"DSP"是主机处理器、那么您有更多可用选项。

    简而言之、其他音频编解码器在更小、更具成本效益的封装中支持具有 LO 和 HP 输出的单端输入。 还有具有集成 miniDSP 的小型封装编解码器。

    音频编解码器搜索页面: https://www.ti.com/audio-ic/converters/codec/products.html#1498=Catalog&

    如果您有任何其他问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的路由问题中的 DSP 实际上是芯片内的 minDSP (INL->ADC->minDSP->DAC->LOL/HP)。  

    "MIC Record"和"HP Playback"配置单独使用、但如何 配置 EVM、使 MIC 输入通过 ADC->miniDSP->DAC 传递、然后返回扬声器和耳机输出?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过组合两个示例脚本并设置来配置此路由 DAC miniDSP DIN 1: 最终目的 ADC miniDSP 输出