This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0211:关断返回的声音发射

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA0211, TPA6211A1, TPA0211EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1367127/tpa0211-sound-emission-from-the-shutdown-return

器件型号:TPA0211
主题中讨论的其他器件: TPA6211A1

工具与软件:

① μ A
在关闭回路发出声音之前是否有调节?
很抱歉、我无法从规格表中找到它。

在特定条件下(旁路引脚电容)。

② μ A
在您的网站上、"TPA6211A1"似乎向上兼容"TPA0211"、但是否存在"TPA0211"->"TPA6211A1"的相关问题?

另请参阅其他推荐器件(如果有)。

③ μ A
对于本文介绍的部件、在恢复关机并发出声音之前、是否有任何规定? ② μ A
(TPA6211A1在0.1uF 时声明为25ms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murayama:

    以前有一个类似的问题可供参考: TPA0211 -客户想了解"使能到音频输出活动"延时时间规格-音频-内部论坛-音频-内部- TI E2E 支持论坛

    TPA6211A1是一款较新开发的器件、与 TPA0211仅为单端相比、它是一种全差动放大器。 TPA6211A1将能够提供更高的输出功率。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  想将其与 TPA6211A1 0.1uF 25ms 进行比较、那么您能告诉我在相同条件下 TPA0211的时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murayama:

    我们在线提供 EVM、使用它即可运行测试: TPA0211EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    如果您需要我进行测试、请允许直至下周结束、我必须自行订购 EVM 并为返工和测试分配时间。 如果需要在我们这边进行测试、请告诉我。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否在您这边进行评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murayama:

    伊凡在本周上半年就不在办公室里了。 我已订购 TPA0211EVM、它可能会在下周早些时候收到、我们可以在我们这边进行这项测试。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    您对此有任何更新吗?

    谢谢、此致、

    村山拓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murayama:

    我今天收到了 EVM、请留出几天时间来设置测试、然后直接向您反馈结果。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的支持!

    您能否在下周一?之前提供结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maruyama 您好、

    我将安排星期一的测试。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maruyama 您好、

    使用0.1uF 进行的测试结果大约为140ms:

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师