This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:TAS5731EVM

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379767/tas5731-tas5731evm

器件型号:TAS5731

工具与软件:

大家好、TI 团队:

TI 官方网站上没有可购买的 TAS5731EVM。  是否有任何替代方法可用于调试 TAS5731?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    不会制作该 EVM。 您将需要使用数据表中的指南和 EVM 用户指南制作自己的电路板来执行此操作。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    TAS5731上电时序和关断时序不符合数据表、请帮助评估是否存在风险?

    引导时序:TPDN~RESET 时序不符合规格、测量值为2.86s;规格≥100us;

    关断时序:REST-I2C 时序不符合规格、测量值为70ms、规格要求为≥2us;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    应满足产品说明书规格。 如果在该范围之外运行、我们无法保证功能正常。

    此致、

    Ramsey