This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:RAS6424E-Q1的规格讨论

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1381287/tas6424e-q1-spec-discussion-for-ras6424e-q1

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们正在设计 TAS6424E-Q1、并希望确认从客户一方提出两个问题。

TAS6424E-Q1是否可以支持8 Ω 扬声器?

2.如果输入电压为12V、TAS6424E-Q1可以通过8 Ω 扬声器和12V 输入电压支持多少瓦特?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ben)好

    Unknown 说:
    1. TAS6424E-Q1能否支持8 Ω 扬声器?

    没问题。

    Unknown 说:
    2. 如果输入电压为12V、TAS6424E-Q1可通过8 Ω 扬声器和12V 输入电压支持多少瓦?

    只需将12V 用作峰值正弦波即可使用8 Ω 负载进行计算、即可获得1%的 THD 输出功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    最好的做法是在 PVDD 上使用9W 和12V 直流电源。  放大器很可能会有损耗、因此大概8.25W 的功率是可行的。

    此致、
    Gregg Scott