This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:如何配置 tlv320adc5120

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1380202/tlv320adc5120-how-to-configure-the-tlv320adc5120

器件型号:TLV320ADC5120

工具与软件:

大家好、TI 团队:

1、目前在测试5mvRMS 输入时, THD + N 低于0.2%,但使用频谱时干扰较大,如下图1所示。

按照芯片手册中的说明打开 DRE 有助于优化这个问题。 0x3c 寄存器写入0x25、0x6d 寄存器写入0x81、测试没有改进、请帮忙检查、谢谢!  随附了 TLV320ADC5120的初始化代码。

e2e.ti.com/.../4628.adc5120_1D52CB591653_.txt

此外、还有以下问题、我想进一步了解、以便我们的产品实现出色性能:

1.对 ADC 通道加法模式有什么了解?

2.检查是否支持双通道输入、即 IN1P 和 IN2P_GPI1并联、IN1M 和 IN2M_GPO1并联。 是否可以组合两个音频模拟通道? 如何配置软件? 我没有看到该寄存器。

注意:如果 ADC 芯片支持立体声输入并且两个模拟增益可以单独设置、则小信号可以分别设置一个高模拟增益和一个低模拟增益以及一个高模拟增益。

3.只能同时启用一个 AGC、DRC 和 DRE。 会导通 THD、DRE+N 失真较小、对吧?

要开启 DRE、只需设置0x6d 寄存器、对吧? 此 DRE 可监控内部信号的幅度并相应地调整内部 PGA 增益。 该 DRE 触发阈值电平仅高于该阈值会自动调整内部 PGA 增益、对吧?

4、TLV320ADC5120要调整 PGA 增益和数字音量大小、调整这两个参数会影响整体链路增益、一般调整 PGA 是否正确? 调节 PGA 和数字音量之间有什么区别?

图1:

图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    很抱歉、我们的许多工程师已辞职、请预计下周早些时候对此主题进行更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    关于查询:

    1)通道求和模式提供的输出数据是 两个通道求和的一半。

    2)我没有得到清楚的问题。 是否打算为 IN1和 IN2提供相同的输入? 可以完成。

    3) 3)以下数据表中的典型特性是在-36dB 的 DRE 阈值下测得的:

    DRE 不应用于高于编程 DRE 阈值的信号。 《TLV320ADCx120和 PCMx120-Q1中的动态范围增强器和压缩机(修订版 A)》应用手册中详细介绍了相关内容。

    4)输入 PGA 增益可从0dB 更改为42dB (步长为0.5dB)、数字音量可从-100dB 更改为27dB (步长为0.5dB)。