This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:直流诊断线性输出阻抗

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424EQ1EVM, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1381054/tas6424eq1evm-dc-diagnostics-line-out-impedance

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLETAS6424E

工具与软件:

尊敬的音频团队:

我使用 TAS6424EQ1EVM 进行初始评估。 评估进展顺利。 我无法完成的一项工作是证明直流诊断。 我的负载非常高、大于1K。 读取看来它能够处理高达6k Ω 的输出阻抗。 选中线性输出启用诊断后、在运行直流负载诊断时仍然看到开路负载情况。 为了播放高阻抗负载、我已经通过选中"Bypass LD"关闭了直流诊断。 这是预期行为吗? 我希望看到它能够检测到高阻抗负载。 是否应该以不同的方式进行配置?

谢谢!

Kessler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:

    我假设您将 GUI 与 EVM 配合使用。  使用 EVM 上的开关、使器件保持待机模式。  在退出待机模式之前、使用 GUI 进行更改。  直流诊断将在退出待机模式时自动运行。  自动直流诊断也可在待机模式下禁用。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    没错。 我正在使用 PurePathConsole TAS6424E 插件。 我按照您的指示使用开关将 EVM 置于待机模式。 然后、我选择了"Line-out Enable Diagnostic"和"Bypass LD"选项。 我使用开关离开待机模式、然后使用开始按钮手动运行直流负载诊断。 OL 和 Line Out 字段失败。

    此外、如果我关闭"旁路 LD"并将通道更改为播放模式、则扬声器会发出一种小声、这与数据表中提到的使用线路输出时的情况类似。 这种声音每隔几秒钟发出一次、我无法播放音频。

    使用一个被设定为1kHz 的 LCR、我的负载阻抗为2K、所以我希望线路输出阻抗诊断能够起作用。

    通道设置为什么模式是否重要? 我已在"Line Out"(线性输出)和"Speaker"(扬声器)之间进行了交换、它似乎不会影响线性输出诊断结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kessler、

    即使在线路输出模式下、也认为它具有开路负载。  您为 LC 选择了哪些值?  电感器的 DCR 是多少?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg

    谢谢、这就是它不起作用的原因。 我假设对于 LC、您是指 D 类输出端的滤波器? 应该是默认元件:1个3.3uH 电感器和1个1uF 和1个0.01uF 电容器。 DCR 为38m Ω。  

    谢谢!

    Kessler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kessler

    [报价 userid="596239" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1381054/tas6424eq1evm-dc-diagnostics-line-out-impedance/5277558 #5277558"]使用 LCR 设置为1kHz 时、我的负载阻抗为2K

    您可以检查您的负载的直流电阻值是多少。 负载诊断将获得直流电阻、 有时我们会看到在直流电下具有非常大的电阻。

    在 EVM 上、我快速尝试了使用3K 电阻器、一切看起来都正常。