This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:SNR 和 THD 过高问题

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1382013/pcm1789-snr-and-thd-over-high-issue

器件型号:PCM1789
Thread 中讨论的其他器件:PCM1798

工具与软件:

您好、先生、

我的客户测试了 PCM1798的音频 DAC 性能、他们获得了一些高于较高 SNR 和 THD 的测试结果。
您能否帮助查看原理图以建议一些意见来解决这些问题? 谢谢!

原理图:

e2e.ti.com/.../DV-PCM1789.pdf

SNR 测试结果:

THD 测试结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我们的一位 DAC 专家将很快更新此主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    THD 和 SNR 非常差、考虑到 它们 在电路板上有其他元件(例如 ADC )、它们  应该  在 发送 DAC 以进行滤波和差分至 SE 转换之前测量 DAC 输出端的 THD 和 SNR。  他们 可能有很多通过 GND 耦合的噪声、 但首先  需要确保巨大的衰减发生在 DAC 本身、而不是放大器连接到 DAC 之后

    此外 、他们还必须确保进入 DAC 的信号(来自源)是干净的、

    最后、我建议在 DAC 的输出端使用更简单的原理图、 下面是一条可以 节省元件和更干净路径的可能建议。 我暂时结束该主题、但请告诉我 他们是否有任何问题。  

    如果 ADC 有任何问题、都需要打开一个新的主题、因为我对 ADC 方面不太熟悉。

    此致、

    Arash