This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:有关 TAS2505-Q1 SDA 和 SCL 的输出低电平电流的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1381886/tas2505-q1-question-about-output-low-level-current-of-tas2505-q1-sda-and-scl

器件型号:TAS2505-Q1

工具与软件:

您好!

我想将 TAS2505-Q1 SDA 的上拉电阻器和 SCL 与1.5 kΩ 一起使用。

我在数据表中找不到 SDA 和 SCL 的输出低电平电流(IOL)。 是否可以设置1.5 kΩ?


如果您掌握 TAS2505-Q1 SDA 和 SCL 的最大输出低电平电流(IOL)数据、请告知我

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     通常建议使用10K 上拉电阻、且 I/O 电流小于1mA。

    [报价 userid="612548" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1381886/tas2505-q1-question-about-output-low-level-current-of-tas2505-q1-sda-and-scl ] TAS2505-Q1 SDA 和 SCL 的最大输出低电平电流(IOL)数据

    最大电流可视为10mA、但会产生明显的电压上升、只能保证小于30% DVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    我还有2个问题。

    ・数据表中的参考设计建议将2.7 kΩ 用于 SCL 和 SDA 上拉电阻。
    我想将上拉电阻器设置为小于参考设计、但设置1.5 kΩ 可能会损坏端口吗?

    ・Ω 我想使用 IOVDD:3.3V 和上拉电阻:1.5 kΩ。 IOL=关于2.2 mA。 有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     不太可能损坏、只是不建议增加功率损耗。