This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:低群延迟器件

Guru**** 2504845 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379521/tad5212-low-group-delay-devices

器件型号:TAD5212

工具与软件:

嗨、团队:

我没有得到回复、所以我要重新发布。
是否有具有低滤波器群延迟的 DAC?
我正在寻找比 TAD5212具有更少群延迟的标准器件。
如果您能向我介绍其中的一些产品、我将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    所有 DAC 的群延迟主要在  滤波器的  延迟下提及、它与采样频率相关(因此、对于给定器件、它根据采样频率而变化)。

    某些器件(例如 PCM510x 系列)具有正常和低延迟模式、这为您提供了一个不同的选项、例如、对于此器件 、低延迟模式下、20/fs 的正常延迟更改为3.5/fs。 我们的某些 DAC 具有固定延迟(例如 PCM178x 或270x 系列 、其固定 延迟 为 20/fs)。 一些器件(如 PCM512x 和 PCM524x 系列)有多个滤波器选择选项、因此有 更多的延迟时间选项。 在这种情况下、您可以从 1.2/fs、3.5/fs、20/fs 甚至33.7/fs 中进行选择。

    我相信  PCM512x 和 PCM524x 系列同样提供最低的群延迟和高性能。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。
    我对产品的了解程度。

    此致、