This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:GPIO 拉电阻器

Guru**** 2584625 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1376703/tac5212-gpio-pull-resistors

器件型号:TAC5212

工具与软件:

您好、TI:

如果配置为输入、TAC5212是否可以配置拉电阻器? 如果是、请说明哪些相关的寄存器?

2.电流数据表 slasf23中显示:

R_PU 的相应规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、如果您上拉 GPIO 引脚、我们建议为 IOVDD 使用20k 电阻。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI:

    感谢您的答复、但是问题与器件的内部拉电阻寄存器有关、或者不相关:

    TAC5212是否在 GPIO 引脚上的器件内部具有可在用户模式下配置的上拉电阻器(上拉/下拉/无)?

    2.如果有的话、有哪些相关的寄存器可以控制拉线方向?

    根据数据表、R_PD (内部下拉电阻可能适用于 GPIO 引脚)具有一个典型值为20 kΩ 的值。 如果有的话、上拉电阻的相应典型值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯恩哈德、您好!

    GPIO 引脚的架构为 CMOS 逻辑电路类型。 根据引脚的用户模式、您可以将输出驱动配置为下述选项之一。 为了将状态从低电平更改为高电平、或者相反、通常需要使用20k 至 IOVDD 的外部上拉/下拉电阻器。

    GPIO 输出驱动可配置性:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、按错了按钮。 以上问题无法解决。

    问题与 GPIO 引脚用作*输入*有关:

    1. TAC5212在 GPIO 引脚上的器件内部是否具有拉电阻器*当配置为输入*时、是否可在用户模式下配置(上拉/下拉/无)?

    2.如果有的话、有哪些相关的寄存器可以控制拉线方向?

    根据数据表、R_PD (内部下拉电阻可能适用于 GPIO 引脚)具有一个典型值为20 kΩ 的值。 如果有的话、上拉电阻的相应典型值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. TAC5212在 GPIO 引脚上的器件内部是否具有拉电阻器*当配置为输入*时、可在用户模式下配置(上拉/下拉/无)?

    遗憾的是没有。

    3. 根据数据表、R_PD (内部下拉电阻可能适用于 GPIO 引脚)具有一个典型的20 kΩ 值。 上拉电阻的相应典型值是多少(如果有)?

    上拉和下拉均为20k