This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:晶体是否足以满足3140 MCLK 的要求?

Guru**** 2518230 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1382738/tlv320adc3140-is-a-crystal-good-enough-for-mclk-of-3140

器件型号:TLV320ADC3140

工具与软件:

尊敬的先生:

我将在音频子系统中使用 TLV320ADC3140作为主器件。 遗憾的是、我在此设计中没有 I2S MCLK、因此我想使用 osc 晶体。 MCLK 更改为3140的 GPIO1。  

可以吗?

THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否计划将此设备用作音频主设备? 如果是、那么例如12.288 MHz 就可以很好地工作。 如果没有、并且器件用作从器件、则需要 BCLK 和 FSYNC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我要将其用作主设备。  

    明白了。 我将为 MCLK 使用12.288MHz 晶体。

    很快回复了很多,

    BRS/SEN