This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112-Q1:是否可以调整 TDM 格式以在 FSYNC 的上升沿进行采样?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112, TAD5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1380503/tac5112-q1-is-it-possible-to-adjust-the-tdm-format-to-sample-on-the-rising-edge-of-fsync

器件型号:TAC5112-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424TAD5112、TAC5112

工具与软件:

嗨团队、

客户希望使用一个 TDM 通道为 TAS6424和 TAD5112供电。 TAS6424的 TDM 格式配置如下图所示:

然而、TAD5112的 TDM 格式与6421的格式不匹配。 我想通过寄存器确认是否可以将5112配置为与6421相同的格式?

从目前对 TDM 的 TAC5112的说明中可以看出、TAC5112支持 FSYNC 的上升沿采样传输、它与 TDM 的下降沿不同。 我建议在 DTAT 上、在5112的槽中只插入一个空白位、看看它是否符合要求?

此外、您是否可以提供在通过 GPI 输入 TDM 数据时默认可以生成声音的脚本? 我将要求客户比较自己的脚本配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置 BCLK_POL=1和偏移1以匹配 TAS6424。

    PPC3或 EVM 用户指南中提供了默认 TDM 格式的预设配置、您可以使用它并设置上述位以匹配 TAS6424。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 pdjuandi  

    客户在 PPC3中未找到 BCLK_POL=1选项、是否有更详细的指导或客户的 GUI 是否不正确?

    页面中没有用于在 PPC3中配置 TDM 格式的 BCLK_POL 选项

    那么、客户需要使用寄存器来配置特定的 TDM 格式吗?

    2.如果使用寄存器、是否可以将下面的屏幕截图界面写入寄存器? 还是只读?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:  

    反转 BCLK 极性、并反转数据传输沿以便与 BCLK 的上升沿同步

    要查看此视图、请点击 GUI 右上角的高级选项卡