This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:直流扬声器保护问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1383693/tpa3221-dc-speaker-protection-issue

器件型号:TPA3221

工具与软件:

大家好、团队成员:

在 PBTL 模式下、如果扬声器在播放期间短路、则 PVDD (引脚29、30、31)将会烧毁。 为何未激活保护?

e2e.ti.com/.../TPA3221-amp-fire.mov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.can 您在您的短语中与我分享? 扬声器侧短路? 或芯片侧短路。

    2.can 是否可稳定复制?  

    3.根据您的 PCB 图、我找不到您的 C6和 C18。 通常、应将此低值旁路电容器放置在尽可能靠近 pvdd 引脚的位置。

    否则、pvdd 环可能会导致芯片烧坏。

    4.关于你使用的电感器,什么是 Isat cureent 它。

    Tks

    Jesse