This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:TLV320ADC5120

Guru**** 2815345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1380117/tlv320adc5120-tlv320adc5120

器件型号:TLV320ADC5120

工具与软件:


您好、尊敬的专家:
我们的麦克风项目、一个传输和一个接收器。 传输使用5,120,5120 I2S 输出到远程链接。 接收器是远程 UAC 输出。
现在、我们遇到问题。 当输入小信号5mvrms 时、THD + N 低于0.2%、但我们在 ap 上看到频谱、即干扰
很大、如下图所示。 根据5120数据表、启用 DRE 将有助于优化此问题、将0x25数据写入0x3c 寄存器、将0x81数据写入0x6d 寄存器。
实际测试结果是、当输入小信号(例如500uVrms)时、增益不变。 附件为5120初始代码。 请帮助检查和帮助
解决问题。 谢谢! e2e.ti.com/.../adc5120_1D52CB591653_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看这个问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一项建议、我建议使用信号发生器使用所需频率 ANA 振幅的信号测试 ADC 的性能。

    请勿使用发送器和麦克风接收信号来评估 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TX 的前端、从 ap 输入1KHz 正弦波。 Rx OUTPUT 信号至 ap。 以评估 ADC。 所有麦克风项目都通过这种方式进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的回复。 比你好太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请将原理图发送给我、以便与您的代码相关联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、附件是原理图。 请帮助检查! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的回复。 比你好太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中没有看到交流耦合电容器。 I2C 设置指示使用交流耦合模式。 您能否同时向我发送给馈送 ADC 的完整麦克风电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、MICP_IN、MICNMN_IN   连接 至 TLV320ADC5120 引脚1&2&3&4 (引脚1&3  连接 在一起。   连接 在一起的 PIN2&pin4。 )

    2、另一个 问题: 我  想 使用 通道 求和 ,意思是: pin1&pin3  连接 在一起。  pin2&pin4 连接 在一起。我 看到 您的 应用 手册 支持 这一点 , 但 我  找不到 任何    与 此相关的寄存器。  请 帮助 ,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了 测试 ,我 使用     连接 到  m+,m-  垫的 auido 精密不平衡输出(     图片的左侧,你 可能  看不到  名称 清楚)。  和  音频 高精度 USB 音频 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您参考的通道求和应用手册是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、关于  通道求和、5120数据表中对此进行了介绍。 请看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slaaed2a_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这是相关文档。 请帮助您查看。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../adc5120-init.txt

    您好、附件是 adc5120初始化代码。

    在闭合通道求和时、我们不会将数据写入寄存器0x6b、SNR 为77db。

    对开通道求和时、我们 将数据0x04写入寄存器0x6b、SNR 为78db。

    但根据数据表、进行开沟道相加时、SNR 提升3dB、而不仅仅是1dB。

    请帮助您查看。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助您查看。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请断开 R11和 R12。 向 ADC 的一个输入施加信号、并评估施加了大信号和小信号的 ADC 性能。 请勿启用通道求和。

    请告诉我您的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../adc5120-init-code.txt

    您好!

    e2e.ti.com/.../adc5120-init-code.txt

     

    大家好、我想用通道2作为 模拟输入、但似乎它不起作用。 请查看配置文件。 并帮助检查问题是什么。

    背景是、我想使用通道相加来提高 SNR。 但结果不符合预期。 然后、我单独检查通道1和2。 通道1按预期工作。 但通道2无法正常工作。 SOS、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.通常情况下,我们不建议直接连接 单个通道的输入。 我建议使用单独的耦合电容器将输入信号连接到2个通道。 对于内部反馈环路、如果我们将输入连接在一起、可能会受到干扰。

    2.检查通道1和通道2是否单独提供数字输出。  

    我注意到您的代码启用通道1或通道2。 请组合以使两者 同时工作。

    此外、运行命令  

      0x0B 0x00  这会将通道1数据置于左侧输出 slot0上

      0x0C 0x01  这会将通道2数据置于左侧输出时隙1上。

    3、两个通道分别运行后,尝试求和命令

    .  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    我查看数据表。 实际上、上电后、TLV320ADC5120 0x0B 最初是0x00、0x0C 最初是0x01。 我不更改寄存器值。

    奇怪的是,当我只启用通道2,没有数据(似乎根本不工作,甚至没有任何噪音)。 但当我仅启用通道1时、数据符合预期。  

    因此、我想可能是 这个原因导致了下面6dB 的求和值。

    那么、请帮助检查、我是否只启用通道2。 原理图或代码可能出错了吗?

    再次感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、请勿将2个通道的输入引脚连接在一起。 将带有单独耦合电容器的信号连接到通道2 IN2P 引脚。 将 IN2M 的电容器接地

    然后、请使用示波器检查引脚上是否实际存在信号。

    在软件中仅启用通道2  

    接下来、您可以尝试在 0x00使用0x0C