Other Parts Discussed in Thread: TAS5548
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5548 工具与软件:
您好!
我们的客户提出了一个问题、即在下面所示的 TAS5548中对卷寄存器0xD0进行编程后、用户为什么应该等待1.5倍的压摆率周期、因为这种限制使软件开发变得复杂。
您能说明一下 TAS5548为什么需要此限制吗?
[报价][/报价]
注意:一旦发出了音量命令、在音量斜坡完成之前、不应发出 I2C 命令。 ×时间为1.5 μ s 转换率或在0xD0中定义
此致、