This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:音量寄存器0xD0编程

Guru**** 2533430 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1383516/tas5558-volume-register-0xd0-programming

器件型号:TAS5558

工具与软件:

您好!

我们的客户提出了一个问题、即在下面所示的 TAS5558中对卷寄存器0xD0进行编程后、用户为什么应该等待1.5倍的压摆率周期、因为这种限制使软件开发变得复杂。

您能说明一下 TAS5558为什么需要这一限制吗?

**引用 TAS5558数据表"7.6.2.37音量、高音和低音压摆率寄存器(0xD0)"

注意:一旦发出了音量命令、在音量斜坡完成之前、不应发出 I2C 命令。 ×时间为1.5 μ s 转换率或在0xD0中定义

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于美国假期、回复将延迟。 请预计在下周中旬之前回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我理解。 当你回到办公室时,你能帮助他吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这样做是为了防止开环 D 类放大器可能变得不稳定。 如果在音量斜坡时出现变化、这些不受控制的类型的放大器可能表现不佳。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 您的答案可以解决他的问题。