This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:只使用一个输入、没有输出?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1385593/src4392-using-one-input-only-no-output

器件型号:SRC4392

工具与软件:

您好!

如果我只想在 SRC4392上使用一个输入、在未使用输入的硬件设计中有什么可以做的吗?

如果我根本不使用输出、在未使用的输出引脚的硬件设计中、我应该怎么做?

如果仅通过 I2C 接口实现静音、是否可以将 MUTE 输入引脚直接连接到 GND?

可以在不使用电阻器的情况下将 I2C 地址引脚(A0和 A1)直接连接到 VIO 或 GND 吗?

谢谢!

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Graham:

    可以将未使用的输入连接到 GND。 注意 CPM 模式、因为不同的逻辑电平可能会在 SPI 和 I2C 模式之间发生变化。  

    2. 输出引脚可以保持悬空。

    3.是的,如果您使用 I2C 接口来控制静音功能,静音引脚可以连接到 GND,以确保它不会干扰软件控制。

    4.是的、您可以在不使用电阻器的情况下将这些引脚直接连接至 VIO 或 GND。 数字输入具有高阻抗、不会消耗大量电流、因此这样做是安全的。

    通常、任何未使用的模拟输入引脚都应连接到 GND 以防止拾取噪声。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    请您解释一下您的意思:  

    注意 CPM 模式、因为不同的逻辑电平可能会在 SPI 和 I2C 模式之间变化

    谢谢!

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Graham:

    CPM 引脚是输入引脚、根据数据表第10页、该条件确定 I2C 或 SPI 模式。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的。 对于 I2C 模式、我将拉高 CPM。

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Graham:

    太好了、谢谢。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Sam