This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:诊断功能

Guru**** 2435200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1373674/tas6424e-q1-diagnostic-function

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E、TAS6424

工具与软件:

尊敬的专家:  

根据客户当前的诊断需求
对于两个故障(对地短路和对电源短路)、诊断周期为2s、故障需要诊断5次、然后报告给 DTC。
相应地、芯片的检测周期应设置为每400ms 读取一次、以诊断故障。

据我们了解、当6424的电流异常时、芯片会自动关断相应通道并将其设置为高阻抗状态、并清除相应的状态位、重新激活诊断、使芯片可以重新检测到该状态。


您是否希望确认每400ms 读取一次诊断信息(读取)和激活一次诊断(写入)会影响芯片的正常运行?
(例如、影响静音时间以产生噼啪声等)

非常感谢!  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy

     在 Hi-Z 状态期间、TAS6424E 的诊断功能需要工作、您无法在播放期间继续激活诊断。

     在播放期间、当发生接地短路或电源短路时、将恰好发生 OC 进行保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、  

    感谢您的答复。   6424是否不支持上电后接地/电源短路的实时故障检测?

    但是、在 芯片规格的以下部分、不应仅限于 Hi-Z 状态进行诊断。

    请帮助再次确认、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy

     如果任何器件支持实时诊断、数据表中会显示有实时负载诊断功能、并对此进行了特殊说明。 在 TAS6424中、只有直流和交流诊断。

     对于您标记的位置,在最后,它说,如果你想在播放期间进行诊断,设备将斜降音频,并将通道设置为 HiZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Shadow、  

    如果我希望定期启用诊断功能、我将设置多长时间?  

    非常感谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy

     直流负载诊断大约需要230ms。 以及 PLAY 和 Hi-Z 之间的大约10ms 瞬态时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、  

    两个关于时间的问题。  

    1) 1) 10ms 是否稳定? 可以对其进行修改吗?

    2) 2)现在客户将中断时间设置为400ms、以读取诊断和清除故障、但未从波形中找到10ms HiZ 状态、并且没有明显的 音频中断。  请帮助确认在没有 HIZ 状态的情况下是否正常。  

    非常感谢!  

    Andy