This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:雷击后有缺陷

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780EVM, TAS5825PEVM, TAS2781EVM, TAS2764EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1384245/tas2781evm-defective-after-lightning-strike

器件型号:TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: StrikeTAS2764EVM、TAS2780EVM 、TAS5825PEVM

工具与软件:

您好:)

-

我目前正处于开发阶段、产品测试和开发需要使用 TAS2781EVM。 遗憾的是、由于最近发生雷击、我的 TAS2781EVM 会损坏、无法再正常运行。

我的 PC 仍然能够识别 TAS2781EVM、但在 PurePath Console 3中、它要么未被检测到、要么仅短暂显示"CONNECT"按钮、然后再次消失。 我尝试了许多故障诊断步骤、但遗憾的是、主板似乎无法修复。

.

因此、我想询问是否有任何替代 TAS2781EVM 的选项。 如果没有、TAS2764EVM、TAS2780EVM 或 TAS5825PEVM 也会非常有用、假设这些器件也可以用作外部 TASxxx 放大器 IC 的编程器。

-

非常感谢您的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为我们以前看到过这个! 我不确定 TI 是否正式支持因自然行为而更换 EVM、但 我可以向您发送新的 EVM。

    您可以接受我朋友的请求、然后通过个人消息分享以下内容吗

    地址、包括国家/地区

    公司名称、公司 URL

    以及待配送人员的姓名。 第一个也是最后一个。

    我会订购免费样片并给您发送。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚瑟:)

    -

    非常感谢您的答复!

    我已接受您朋友的请求、并将尽快通过个人消息向您发送详细信息。

    -

    此致、

    Diederik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diederik:

    谢谢您、您还能分享您的税号和电子邮件地址吗?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我已在 PM 上共享它们:)

    此致、

    Diederik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diederik:  

    我看到您已接受样片订单。 我将关闭该主题并在 PM 上提供跟踪信息后共享

    此致、
    Arthur